This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6638 ARM四核与DSP八核联调通信问题



TI工程师你好,在使用C6638调试ARM和DSP之间通信时发现不能同时调试:

  1.将拨码开关设置为0001,仿真器可以加载DSP的.out文件,但是烧写在ARM ,nandflash中的linux系统不能启动运行。

  2.将拨码开关设置为0010,烧写在ARM中的linux系统能够启动动,但是再去连接仿真器,发现连接不上了。

     于此同时在Linux系统启动后将拨码开关强制拨到0001时发现仿真器也是连接不上。

   2.1在linux系统起来后使用linux启动DSP的八个核可以成功,使用环路测试将ARM0的数据发送给DSP的CORE0也是然后CORE0将数据返回给ARM0也是没有问题。

问题:1.  如何在ARM LINUX系统起来后使用DSP仿真器调试DSP的核。

            2.倘若不能实现ARM  linux系统启动后使用仿真器调试DSP,那么如何使用ARM linux调试DSP CORE中的代码,如何查看调试信息。确定每个核的代码运行状态。