This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM368 SPI DMA 傳輸問題



TI 團隊, 您好:

現行的kernel 為 2.6.18
硬體線路使用的 SPI0 / SPI1

SPI0是與一般SENSOR溝通使用

另外我們使用 SPI1與其他的感測SENSOR進行對接

static u8 chsel1[1] = {29};
static struct davinci_spi_platform_data dm365_spi1_pdata = {
 .version = DAVINCI_SPI_VERSION_1,
 .num_chipselect = 1,
 .chip_sel = chsel1,
 .clk_name = "***",
};

static struct resource dm3xx_spi1_resources[] = {
 [0] = {
  .start = DM3XX_SPI1_BASE,
  .end = DM3XX_SPI1_BASE + (SZ_4K/2) - 1,
  .flags = IORESOURCE_MEM,
 },
 [1] = {
  .start = IRQ_DM3XX_SPINT0_1,
  .end = IRQ_DM3XX_SPINT0_1,
  .flags = IORESOURCE_IRQ,
 }, 
 [2] = {
  .start = 15,
  .flags = IORESOURCE_DMA | IORESOURCE_DMA_RX_CHAN,
 },
 [3] = {
  .start = 14,
  .flags = IORESOURCE_DMA | IORESOURCE_DMA_TX_CHAN,
 },
 [4] = {
  .start = EVENTQ_3,
  .end = EVENTQ_3,
  .flags = IORESOURCE_DMA | IORESOURCE_DMA_EVENT_Q,
 },
};

static struct platform_device dm365_spi1_pdev = {
 .name = "dm_spi",
 .id = 1,
 .resource = dm3xx_spi1_resources,
 .num_resources = ARRAY_SIZE(dm3xx_spi1_resources),
 .dev = {
  .dma_mask = &dm365_spi1_dma_mask,
  .coherent_dma_mask = DMA_BIT_MASK(32),
  .platform_data = &dm365_spi1_pdata,
 },
};

struct davinci_spi_config_t davinci_spi_1_spi_cfg = {
 .wdelay  = 0,
 .odd_parity = 0,
 .parity_enable = 0,
 .wait_enable = 0,
 .lsb_first = 0,
 .timer_disable = 0,
 .clk_high = 1,//0,
 .phase_in = 0,
 .clk_internal = 1,
 .loop_back = 0,
 .cs_hold = 1,
 .intr_level = 0,
 .pin_op_modes = SPI_OPMODE_SPISCS_4PIN,
#ifndef CONFIG_SPI_INTERRUPT
 .poll_mode = 1,
#endif
};

設置成DMA模式之後, 完全沒有收到任何資料

但是變更成 PIO模式是可以正確讀取到資料

想請教貴Team, 請問目前我的DMA傳輸那邊設定有錯呢??

以上

Juncor