| 初次使用TI的DM6437板子做两路视频的拼接,目前在视频输入方面有一些疑问,DM6437这个板子共有4路视频输入接口和1个复合视频输出接口,提供的例程基本都是使用一路视频输入再处理输出,想求问如何对tvp5158以及vpfe进行初始化配置才能同时输入2路视频数据? 比如在evmdm6437_tvp5158.h头文件中定义了: Int16 tvp5158_init( Uint32 input_mode, Uint32 channel_num ); 然后在.c文件中: Uint32 cur_channel = TVP5158_ACITVE_CHANNEL_0; ... tvp5158_init(TVP5158_MODE_PAL_1CH_D1, cur_channel); 这是例程中的单通道1CH_D1输入,我需要2路视频输入是否可以用4CH_CIF方式输入?具体如何进行tvp5158的配置? 刚开始接触DSP,谢谢各位了 |