板子是自己制作的。芯片是6455,仿真器是SEED XDS 560V2。CCS版本为5.5。
在没有烧写EMIF Flash的时候JTAG能连接上。能加载程序调试。
但烧写了Flash并从FLASH启动后JTAG就连接不上了,而且DSP没有启动。
这个BOOT在其他板子上跑是成功的。
Test Connect 测试能成功,但是连接的时候报Connect to PRSC Faild。
在论坛上看到有人发过解决的帖子,但是现在那个帖子无法打开了。
连接如下。
http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/200342.aspx
现在已经打不开了。如果有人解决了同样的问题请赐教。谢谢。