硬件启动方式:TMS320C6748+SPI NORFLASH ;
现有固件升级方式:现在采用的串口升级固件方式由于升级功能是固件中的一部分,每次升级都会将FLASH中的覆盖掉,如果在升级过程中掉电就存在需要连接仿真器才能升级的问题。如何实现二级Bootloader呢,每次上通过固化的Bootloader来判定是否升级,并将需要升级的application放在另外的一段flash地址中,防止对升级bootloader的覆盖。
《Using the TMS320C6748/C6746/C6742 Bootloader》一文中提到了用AISGen工具可以将多个application生成一个.bin文件,这个功能的意义何在?是为了解决二级Bootloader么?