我有个DSP程序,想要下载到DSP的外挂FLASH中,DSP和FLASH使用的连接方式是SPI。 CCS软件通过程序将可烧写的二进制文件下载到flash中。 现在没有CCS的这个程序 谁能帮帮我呀 我的扣扣是632883797
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有个DSP程序,想要下载到DSP的外挂FLASH中,DSP和FLASH使用的连接方式是SPI。 CCS软件通过程序将可烧写的二进制文件下载到flash中。 现在没有CCS的这个程序 谁能帮帮我呀 我的扣扣是632883797
user4637713 说:hello, tony. 我使用的DSP型号是TMS320C6748,外挂spi flash型号是S25FL064K 。在使用spiwriter load时有两个地址不知道该怎么写。1.Enter the app image load address (in hex): 2. Enter the app image entry point address (in hex):.
请问这两个地址是和外挂flash有关系还是?
是前面还有一步的选项选的不合适吧。
你要先理解一下你要做什么。