我们用的是一个PC104 中间通过一个CPLD芯片再接到6713B芯片上,6713采用HPI boot 模式,PC104把6713执行代码下载到其内存空间中。在应用中发现总是100片中有5到10片不能够正确下载,另外在现场运行过几个月后,也会发现6713芯片再也不能正确下载程序,boot配置时候,我们把HD3,HD4正确下拉,clkmode 1K上拉,其他 HD8,HD12,HD14 直接和CPLD 相连,都采用默认模式。CPLD在PC104不操作时候,和6713 HPI接口这边都是高阻状态。在PC104下载程序前,都是对6713进行正确的复位,时间也比较长,另外6713 时钟输入是25M,由于没能正确的下载程序,程序中的PLL设置没有正常的运行,因此通过6713B的clockout3也能量到3.125M时钟信号。
在那些能正常运行的板子中也出现过主机通过HPI接口访问6713B时候,导致6713死机问题,一般都怎么做保护呢?
想咨询下,这种大概是什么原因, HPI boot时候,让采用缺省配置的,用缺省配置应该没问题吧?,最初通过HPI下载程序,外部时钟为25M是否可以,是否是程序代码下载完,通过设置DSPINT唤醒6713,正常运行后才能再通过HPI读取呢?
手头的板子有些是不能正确HPI下载代码,必须要重新上电,通过HOST PC104复位,怎么都不起作用,很明显的看到6713 复位管脚有正确的复位电平
我们下载时候没有采用检查HDRY信号,是否一定要检查,