硬件系统描述:
摄像头采用的是PAL制式的模拟摄像头,通过TVP5158芯片读入数据。
系统的板卡是DM6467的平台,我只是用了他的GPP的ARM核心来处理数据。
输出的数据是CVBS的数据格式,通过同轴线将数据输出到7寸显示器上。
系统使用的linux操作系统是Montasa的裁剪版。
软件系统描述:
我的这个图像处理的框架是基于ARM核心的,这个处理的流程分为了三个线程:
pthread1:捕获线程
pthread2:算法处理
pthread3:显示线程
全局变量Process结构体中包含了两个重要的成员变量:
typedef struct Pro{
int Frame_size; // 704*576
int Frame_Width; // 704
int Frame_Height; // 576
TVP5158DemuxThrd_Handle param_f;
TVP5158DemuxThrd_Handle param_s;
}Process_Exc,*Process_Exc_P;
Process_Exc_P Process;
param_s:存放了通过CMEM_alloc申请的捕获线程的数据缓冲的存放起始地址
param_f:存放了通过CMEM_alloc申请的算法线程的数据缓冲的存放起始地址
三个线程之间的数据交换都加上了线程数据同步锁,防止在修改数据时,其他线程修改数据,保证线程的顺序执行,流程如下:
pthread1捕获线程(申请buffer后填入图像数据将数据起始地址存入param_f当中,打开param_f的数据锁)
pthread2算法处理(将parma_f中的对应的起始地址开始的图像数据使用memcpy到自身CMEM_alloc申请的缓冲区当中准备处理,将处理完成的数据的起始地址放到param_s中,并打开param_s的数据锁)
pthread3显示线程(将param_s中起始地址对应的图像输出通过DMA通道拷贝到指定的显示区域输出图像)
软件的情况如下:
以上是我的整个的算法处理的流程,在没进行算法处理之前都不存在问题,直接的数据copy能过完整的显示处图像,但是加上数据处理之后存在了问题,我将系统处理过程中涉及到的相关的数据打印了出来,如下:
我将捕获的图像前在initCapture中配置的v4l2_format的数据和在initDisplay中配置的v4l2_format的数据打印了出来,数据结果如下所示:
1、 Capture参数:
Width=712 Height=2500 v4l2_feild=0 bytesperline=712
sizeimage=3827200 clolorspace=0 priv=0 pixelformat=943929433
2、 Display 参数:
Width=720 Height=576 v4l2_feild=0 bytesperline=720
sizeimage=4147200 clolorspace=0 priv=0 pixelformat=943929433
通过上述的参数,我们由pixelformat参数得知,pixelformat= v4l2_fourcc('Y', '4', '4', '4'),也就是说我们的数据采集的格式是YUV444的全采样的数据格式。需要根据硬件来确定数据是隔行显示还是按照top&bottom的方式来存储数据!
实际打印的数据的结果如下所示:
串口打印的是我在copy捕获缓冲区数据之后的数据的内容,下面的图像分别时copy的代码和显示的图像的情况,我们打印出来的数据的情况是出现一大段的269488144这个数据之后又会出现变化的数据。如下图所示:
拷贝并printf打印数据
打印的结果
接下来是存在的问题:
1、 请问为什么在Capture的v4l2_format参数中的Height的数值是2500,这样做的目的是什么呢? ***
2、我如何才能明确的确定v4l2_format参数中的v4l2_field的具体内容,现在的得到的是v4l2_feild=0,应该如何确定呢? **
3、我应该如何读取保存在内存中的数据,来进行图像处理的相关操作,由于数据他自身存储方式的不确定,我不是很清楚应该如何读取数据内容,将灰度部分处理,将YUV数据转换成Y的数据(我将U=V赋值为0x80这个时候图像是灰度图像吗?) ****
4、我在拷贝出数据之后对图像的数据进行了打印,打印的结果如我发您的图所示,数据当中有很多269488144,这样的unsigned int型的数据重复出现,和图像本身有什么关系呢?变化的数据才是图像的数据吗? **
简单的算法接口:
int LIB_linerTrans(const unsigned char *in_data,unsigned char *out_data,const float slope, int intercept,short imgHeight,short imgWidth)
{
int tmp;
int pixelNums = imgHeight*imgWidth;
int n;
for (n=0; n<pixelNums; n++)
{
tmp = ((int)in_data[n] * slope + intercept);
out_data[n] = (unsigned char)( tmp>255?255: ( tmp < 0?0: tmp ) );
}
return 1;
}