static int __init do_mount_root(char *name, char *fs, int flags, void *data)
{
int err = sys_mount(name, "/root", fs, flags, data);
if (err)
return err;
sys_chdir((const char __user __force *)"/root");
ROOT_DEV = current->fs->pwd.mnt->mnt_sb->s_dev;
printk(KERN_INFO
"VFS: Mounted root (%s filesystem)%s on device %u:%u.\n",
current->fs->pwd.mnt->mnt_sb->s_type->name,
current->fs->pwd.mnt->mnt_sb->s_flags & MS_RDONLY ?
" readonly" : "", MAJOR(ROOT_DEV), MINOR(ROOT_DEV));
return 0;
}
这个函数返回错误值 挂接不上根文件系统怎么办?各位大神 急求!