您好:
参考bbb 画的核心板,启动方式选择为uart0启动(0100 0000 0010 0001)
cpu复位信号1.8v。现在串口没有ccc打印。24M晶振已经起动。请问这是rom code么有执行么?
该如何判断cpu当前的状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
参考bbb 画的核心板,启动方式选择为uart0启动(0100 0000 0010 0001)
cpu复位信号1.8v。现在串口没有ccc打印。24M晶振已经起动。请问这是rom code么有执行么?
该如何判断cpu当前的状态?
系统串口无输出,uart0 恒是3.3v
sysboot 0100 0000 0010 0010 测量都对,1电平是3.25v,0 电平是0v
每一路的供电电压都是对的,pmic输出端和靠近cpu端都测量了
多谢您的回答
看来只能这样了,也没有别的办法
jtag还不太会用~
多谢您的回复
我是第一次画板子,结果现在调了很久
uart就是没有CCC
uart0的tx一直保持在3.3v
sysboot已经量过电压了,
您有什么建议么?可以判断是哪里出了问题?
(电源的电压都对,且cpu的一些vap_vdd_sram等引脚的电压也对)
复位信号3.3v
hi Tony Tang:
请教你一个问题,现在usb电源dc输入不带载是5.0v
带载后是4.6v左右(不知这里是否有问题)
另外,如果sysboot在reset上升沿的时候,没有保持稳定。
那么如果等sysboot稳定后,手动复位,是不是就可以了?
当前,tx,rx还是3.3v
请帮忙分析一下吧,十分感谢
非常感谢您的回答
启动模式是配置对的,而且电压也确定过了
高是3.24v,低是0.03左右或是0.0
sysboot试过
uart第一启动方式:00001,00010,
uart在启动方式中:11100
另外,即便是uart不在启动方式里,那么串口也得有CCC吧~
现在rx,tx都是3,3v
所以问题没有思路