我在Sitara Uniflash Quick Start Guide文档中看到,如果要是使用uniflash需要如下这些文件,关于MLO or SPL ,debrick.scr or flasher.sh和
Device Tree file的资料在哪,怎么才能获得这些文件,最后一项的flash image file什么文件,总之我需要这些文件的资料和怎么得到这些文件。新手,急需帮助,谢谢啦,
- MLO or SPL
- A U-boot image
- A kernel image (if using a Linux kernel for flashing) and associated Device Tree file
- debrick.scr or flasher.sh
- Flash Image files (contains the images to be flashed on the target board)