牛哥们,指导一下小弟。小弟遇到了一个问题:6678与switch tsi578互联,用的程序是KeyStone SRIO 的工程的初始化程序,把内部的loopbank 屏蔽掉。6678的初始化一直没有成功,port sata eer的 端口状态一直是没有OK,这个6678 SRIO初始化过程与 578 有关吗?现在设置的6678为 4x模式,速度为1.25G ,SRIO 时钟为125M;tsi578也是在硬件是配置为4x模式,时钟125m, SPEED[10]配置为01(这速度应该是1.25还是2.5G?硬件手册上讲配置为01速度为2.5G,但在软件配置上又将了提供的时钟为125M时,01的速度 为1.25G)。