我现在的情况是同样的视频链路通过DVO2 BT1120 OUT0(延时400ms)输出到GV7600的延时比HDMI输出(延时240ms)的延时大100多毫秒,这是怎么回事?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在的情况是同样的视频链路通过DVO2 BT1120 OUT0(延时400ms)输出到GV7600的延时比HDMI输出(延时240ms)的延时大100多毫秒,这是怎么回事?
通过秒表测试,通过拍照同一时刻的采集显示后图像和秒表,我现在的问题是HDMI输出延时应该是正常的,为什么通过DVO2 vout0显示出来的延迟要比HDMI显示大100多毫秒,理论上两者输出延迟应该是基本一致的
你好,
数据输出DVO2和HDMI前的处理流程是完全一样的么?
你这个是接电视机测试的吗?是否有测试不同的电视机 或者是 显示器,最好是可以用显示器来测试,电视机会带来一定的延时,不同品牌不一样,这个可以参考一下
你是 capture + venc + dec + display 这样来测试的吧;
可以 直接 capture + display 来测试一下;
capture + display 测试SDI的延时是200多毫秒(确实小很多),比HDMI大60多毫秒
编码和解码的 缓存 buf 优化一下,减少一下帧缓存;
另外一个是 编码模式 修改为 baseline , 或者是 high 但是不要包含 B 帧;