This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于TI DSP TMS320DM8148的全高清1080P 60fs的视频编解码系统

Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM8148

一、板卡概述

  本系统基于最先进的DSP技术,构建一个全高清的视频编解码系统,采用TI的TMS320DM8148 芯片。借助TI的DaVinci™ 处理器技术来满足处理包括: 高清视频会议网络电话终端, 视频监控用数字视频录像机(DVR), IP 网络摄像机(Netcam), 数字标识, 媒体播放器/适配器,便携医疗成像, 网络投影仪, 和家庭音频/视频设备等情况下的广泛应用。
  TMS320DM814x DaVinci™ 数字媒体处理器是高集成、低功耗,可编程平台。可在 3 瓦特功率下提供高性能 1080p60 fps 单视频流、3 个 720p30 fps 同步视频流或多个较低分辨率视频流组合。

二、硬件部分:

  音频解码器(AIC3106)/音频接口
  千兆以太网收发器×2(88E1111)
  DDR3 ×2(MT41J64M16 – 8 Meg x 16 x 8 Banks)
  红外接收器(TSOP34)
  256Kb I2C EEPROM(CAT24C256)
  32M-BIT串行 FLASH
  HDMI输出
  S端子/复合视频输出
  DVI输入
  摄像头
  触摸屏
  RGB输入
  VGA输入
  PCIe
  SATA
  USB×2
  WLAN
  DCAN
  RS232

三、DSP性能:

  1.DSP时钟主频750MHz,支持1000MHz。
  2.内存总线独立, 板载DDR3 ×2(MT41J64M16 – 8 Meg x 16 x 8 Banks)。
  3. 支持千兆以太网接收,支持红外接收。
  4. 支持DVI输入、RGB输入、VGA输入以及HDMI输出和S端子/复合视频输出。
  5. 支持32M-BIT串行 FLASH。
  6. HDMI视频接口,支持165MHz像素时钟,可提供8位色彩深度下的1920×1080@75Hz视频输出,或在10位色彩深度下的1080p@60Hz视频输出。
  7. 支持图像的智能分析。
  8. 支持Smart Reflex 的电源管理技术。
  9. 支持编解码格式。

、物理特性:

  存储温度:-60℃~+70℃
  工作温度:0℃~+55℃ 支持工业级 -40℃~+85℃
  工作湿度:10%~80%

、供电要求:  

  电压:12V 3A。

六、技术支持
   直接由板卡开发团队提供技术支持,可以根据用户需要修改原理图和PCB,并升级为图像采集卡,数据播出卡等开发平台。团队也可支持应用程序开发。

项目、产品价格将根据需求定位、售后服务、技术支持及购买数量等方面具体情况而定,请与客服联系