正在尝试用cc2650sensortag进行运动环境监测,进行zigbee组网,用beaglebone black,现在的问题是:
1.目前在beaglebone black上已经运行了z-stack linux gateway的zigbeeHAgw和startapplication,与cc2650sensortag(温度)和cc2531(znp),已经zigbee联通,在 yi kaichen 的帮助下,start_application的源码里面有定义其他传感器吗?
2.cc2650sensortag配置mpu9250,输出9250的传感器数据,是否可以直接显示在start_application上?如果不能,怎样读取到这个socket数据?
3.start_application有源码的文件包吗?
4.输出tcp socket的源代码包是哪个文件包吗?
5.交叉编译的源码是这和文件路径下的文件包吗