This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何实现动态修改IP地址

你好:使用ndk可静态配置IP地址等,但应用中有动态修改IP地址的需求,怎么实现呢?使用哪些接口函数?

  • 请看下面的NDK user guide.
    3.2.4.1.2 Constructing a Configuration using the DHCP Client Service
    www.ti.com/.../spru523j.pdf
  • 你好,非常感谢您的回复!我问题中提到的“动态修改IP地址”不是指“IP地址动态分配”功能,而是与通过XGCONF工具静态配置IP地址的方法相对的说法。我正在开发一个嵌入式装置产品,这个产品应用场景是:许多台嵌入式装置通过以太网同时与同一个监控计算机通信,根据应用需求,每台嵌入式装置的IP地址不允许动态分配,或者说,对于监控计算机而言,每台装置的IP地址必须是已知的,我们实现方法是:通过装置的人机界面把IP地址设置下去,这就要求在DSP程序运行中可以“动态”的修改IP地址,而通过XGCONF工具静态配置的IP地址只能作为所有装置的默认IP。目前,我没有找到DSP程序运行中修改IP地址、子网掩码等的方法,也不清楚哪些API可以实现这个功能。如果您能继续赐教,我会不胜感激!!