之前用的好好,晚上吃完饭回来再连就连不上了。
开发板上有两个仿真器,xds100那个一直没连上过,560的能用,我就一直用560.
今天突然就出现这样的现象:
launch selected configuration可以成功
选中八个核 connect target 却一直conncet不上
仿真器小板上的灯也不正常,一般刚上电的时候是只有D3的黄灯亮,之后会变成D1的红灯与D2的黄灯(或绿灯,记不清楚了)一起亮,然后conncet 就可以成功。
现在上电稳定后只有D1的红灯亮。 ccs connect target时一直显示: executing connect target,ccs甚至会死掉。
急求啊,怎么回事啊?我记得好像在哪看过仿真器灯的意义,但是现在找不到了。有专家能给解释一下么?