This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335X 烧写EMMC启动失败

1。使用烧写脚本debrick.sh 的时候会遇到提示sfdisk: invalid option -- 'D',不过脚本还是运行完成并显示Sitara Example Flash Script is complete.不过重启板子以后终端一直打印CCCCCCC emmc 没有烧写成功。

2.如果使用DD 命令把MLO 放到 /dev/mmcbkl  则可以将MLO 和UBOOT 烧写进EMMC 并可以重新启动,不过这样emmc 的分区表就没了。

3.手动给emmc 分2个区 VFAT 和 EXT3 .并将MLO UBOOT 拷贝到FAT 分区但是启动还是打印CCCC

PS  EMMC是没问题的可以读写分区

所以请教下,应该如何烧写MLO,UBOOT到emmc中?