你好,TI的工程师
开发板是LogicPD,工具是5.2.1.00018,用的demo是starterware里的enet_echo,裸机的。
问题是: 该demo中omapl138是作为服务器的,但是arm端 不能发送和接收数据。
我将omapl138改为客户端,但是有时候会connect 不上,有时候又能连上。
下面是我修改后的部分代码:
void echo_init(void)
{
struct tcp_pcb *pcb_a,*pcb_b;
struct ip_addr DestIPaddr;
/* create new tcp pcb */
pcb_a = tcp_new();
if (pcb_a != NULL)
{
IP4_ADDR( &DestIPaddr, 192, 168, 247, 2 );
/* connect to destination address/port */
tcp_connect(pcb_a,&DestIPaddr,PORT,echo_connected);
}
}
err_t echo_connected(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err)
{
麻烦说这里面怎么处理,我就是简单的 return ERR_OK;
}
谢谢指点下