Other Parts Discussed in Thread: AM3354
目前采用GPMC并行总线将FPGA与AM335X进行关联,kernel采用的是老牌的3.2版本,通过修改 board-xxxx.c里头进行GPIO配置。硬件方面采用的是16位数据线ad[15-0] 以及地址线 a[11-0],参考nand方式omap_init_gpmc进行设备初始化,然后就是编写驱动,硬件采用片选CS3,驱动中gpmc配置的设备类型是nor flash , 具体配置位:
GPMC_CONFIG1 0x00001200
GPMC_CONFIG2 0x00000B00
GPMC_CONFIG3 0x00000200
GPMC_CONFIG4 0x00000B03
GPMC_CONFIG5 0x010A000B
GPMC_CONFIG6 0x00000080
GPMC_CONFIG7 0x00000840
写入并且能正常的读取出Config ,但是写数据的时候却发现CS3以及OEN等pin脚没有任何波形输出。其实有一点不是很理解通过总线地址的方式去写入数据
目前怀疑的可能性有两个1: 我写入数据的函数有问题,暂时是直接通过写io_base方式写入的,未采用EDMA。写数据的方式函数为:
void __iomem* reg_addr;
reg_addr=gpmc->io_base+GPMC_CS0_OFFSET+(cs*GPMC_CS_SIZE)+idx;
writew(val,reg_addr);
其次就是配置问题。因此,请帮忙解惑。