现在想用6467做图像处理,使用CMOS相机mt9p001做数据输入。因为vpif口支持RAW data嘛,本来的想法是直接接上去的,后来发现色彩空间的转换之类的问题,现在想在相机和DSP之间加一个FPGA,不过问题是FPGA可以和DSP的vpif直接相连么?
新手,问题有点小白,还望指教。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在想用6467做图像处理,使用CMOS相机mt9p001做数据输入。因为vpif口支持RAW data嘛,本来的想法是直接接上去的,后来发现色彩空间的转换之类的问题,现在想在相机和DSP之间加一个FPGA,不过问题是FPGA可以和DSP的vpif直接相连么?
新手,问题有点小白,还望指教。
应该是图像预处理,而且相机输出是RGB,VPIF要用YUV,需要色彩空间转换啊。
哦,摄像头那边就是一般的RGB RAW data,没有BT656编码,想要的话还得有一步编码
现在还在硬件设计阶段,没有想到那么多软件的东西啊。还有YUV422Semi-Planar格式是指摄像头端么?
sensor输出只提到了Bayer格式RGB,也就是说FPGA的主要任务是将摄像头端数据转换成YUV422Planar或者YUV422Interleaved格式的?
还有个问题,这样做的话sensor端配置用的I2C总线是否还要接到DSP端,还是连接到FPGA端由其进行控制。sensor端的驱动是否会由于FPGA的插入发生改变?╮(╯▽╰)╭