请问AM437x SDK中TI提供的文件系统能使用-platform eglfs运行吗?我在关闭matrix-gui-2.0和weston后,使用-platform eglfs运行出错。关于TI的matrix-gui-2.0我有几个问题想咨询一下:
1)运行QT5 demo时发现weston占用cpu率较高,为30%以上。还有qt demo本身也占有一定的cpu使用率(如deform 占26%),造成运行QT5 demo时cpu整体占用率较高。
2)运行matrix-gui-2.0中的qt5 demo,使用触摸笔拖动demo中的小球时,有卡顿、迟滞的感觉。
3)在运行QT5 demo时,不能全屏,上面一直有一个显示日期的背景,且可以点击左上角弹出Wayland Terminal。请问如何才能去掉这个呢?
4)鉴于以上问题,所以我想换一种QT5的运行方式,使用eglfs方式运行QT5,这样可能会避免上述问题。请问TI SDK中提供的文件系统中的QT5怎样才能使用eglfs运行呢?
谢谢!