This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678和K7的srio通信问题

我用6678和K7采用x4 3.125G进行通信,目前测试的时候,链路每次都能正常,但是启动50次左右,就会出现1次,FPGA发送的门铃中断,在DSP产生不了中断,只是端口初始化成功的状态,这个该怎么调试?srio是不是有链路错误达到上限就自动停止通信的问题?或是其他的什么呢?  

在测试中还发现,当主程序写了一些算法后,srio中断也会在运行一段时间后自动不产生了。但是去除这些算法就没有问题。但是这些算法用的内存都和srio没有关系。

请指点调试的方向。