我在调试mddr的时候遇到一些问题,我是按照AM335x_EMIF_Configuration_tips并使用其中提供的计算工具计算timing 和 phy的。
如图所示:
大部分由0和FF组成,据我所知,初始化ddr之后,内存中的数据应该是随机的,不会是这样的。
当按下continuous refresh按钮之后,有少数部分数据在变化,如图红色所示,当我写数据到一个地址之后,数据也能写进去,也能读出来,并且是正确的,但是写数据的时候会造成其他地方数据的变化。
随后有尝试更改SDRAM driver strength,当为FULL的时候,数据变化的数目多一点,当改成1/2,1/4的时候,数据变化较少,大部分是FF.
如果 DDR_CK length和DDR_DQS length相等会有什么影响吗?
如何解决?
环境: am3352:500Mhz + mDDR:200Mhz
十分感谢!!