目前使用6678开发这样一个应用:
6678做服务器端,首先用一个默认的ip做一个服务器,客户端连接到这个服务器,然后给它发送一个修改ip和mac的数据包,dsp创建的服务器收到这个包以后更改自己的ip和mac,重新用修改后的ip和mac进行通信。
由以下问题:
1. 在修改ip和mac后是否必须关掉原来的NDK的network,关闭前面的socket服务,用新的ip重新启一个socket服务;还是可以只修改配置,不关闭NDK和socket服务,或者只是关闭socket服务,然后重新建立socket服务。
2. 实现这个动态修改ip和mac的功能有没有其他的方法呢?