This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6748 NAND flash 烧写



我这边用的是C6748 LCDK板子(TI官方板子)。

我这边两个工程,都能硬仿成功,得到预期的结果,两个工程只有cmd文件不同。工程A使用的是ddr,工程B使用的是内部空间L2

工程A可以正常的烧写运行,工程B烧写之后好像没有运行。这个问题可能出现的原因是什么?

工程B的cmd文件如下:

-heap 0x00019000

-stack 0x1000

MEMORY

{

#ifdef  DSP_CORE

DSPL2ROM             o = 0x00700000     l =  0x00100000

DSPL2RAM              o = 0x00800000     l = 0x00040000

DSPL1PRAM            o = 0x00E00000    l = 0x00008000

DSPL1DRAM           o = 0x000F00000   l = 0x00008000

#endif

SHDSPL2ROM         o = 0x11700000    l = 0x00100000

SHDSPL2RAM        o = 0x11800000     l = 0x00040000

SHDSPL1PROM        o = 0x11E01000  l = 0x00007000

SHDSPL1DROM       o = 0x11F00000    l = 0x00008000

EMIFACS0                 o = 0x40000000    l = 0x20000000

EMIFACS2                  o = 0x60000000    l = 0x02000000

EMIFACS3                 o = 0x62000000   l = 0x02000000

EMIFACS4                   o = 0x64000000   l = 0x02000000

EMIFACS5                   o = 0x66000000   l = 0x02000000

SHRAM                   o = 0x80000000   l = 0x00020000

DDR2                      o = 0xC0001000   l = 0x08000000

EntryPoint               o = 0x11E01000   l = 0x00000800

Vector                     o = 0x11E00800   l = 0x00000800

SYSCFG0                     o = 0x01C14000   l = 0x00001000

uPP                               o = 0x01E16000   l = 0x00001000

GPIO                             o = 0x01E26000   l = 0x00001000

McBSP1                       o = 0x01D11000   l = 0x00000800

#ifndef   DSP_CORE

ARMROM                  o = 0xFFFD0000   l = 0x00010000

ARMRAM                  o = 0xFFFF0000   l = 0x00002000

#endif

}

SECTIONS

{

.text:_c_int00    > EntryPoint

.text                  > SHDSPL2RAM

.stack                  > SHDSPL1DRAM

.cio                 > SHDSPL2RAM

".vectors"       > Vector

.const                 > SHDSPL2RAM

.data                 > SHDSPL2RAM

.switch                 > SHDSPL2RAM

.sysmem                 > SHDSPL2RAM

.far                 > SHDSPL2RAM

.args                 > SHDSPL2RAM

.ppinfo                 > SHDSPL2RAM

.ppdata                 > SHDSPL2RAM

.fb_SECTION                 > SHDSPL2RAM

.fb_SECTION1                 > SHDSPL1PRAM

.fb_SECTION2                 > SHDSPL1DRAM

.pinit                 > SHDSPL2RAM

.cinit                 > SHDSPL2RAM

.binit                 > SHDSPL1DRAM

.init_array                 > SHDSPL1DRAM

.fardata                 > SHDSPL1DRAM

.c6xabi.exidx                 > SHDSPL1DRAM

.c6xabi.extab                 > SHDSPL1DRAM

GROUP(NEARDP_DATA)

{

.neardata

.rodata

.bss

}  >  SHDSPL1DRAM

.buffer               >  SHDSPL1DRAM

.Reg_SYSCFG0        >    SYSCFG0

.Reg_uPP                  >     uPP

.Reg_GPIO                 > GPIO

.Reg_McBSP1                 > McBSP1

}

out文件转换AIS文件的配置使用的是AISgen for D800K008文件下的C6748_LCDK_AISGen_Config.cfg文件

请问可能的原因是什么?我实在是没查找出来