关于DSP-TMS320C6748问题,寻求大家的帮助,希望可以得到专业的技术支持。问题如下:
我自己设计的板卡,一开始打样,制作了几套上没有任何问题。现在小批量,发现有5%的板卡,上电后,DSP会随机出现无法启动现象。
系统采用TI TPS650250电源管理芯片,系统5V开关电源供电,测得电源上电时序为1.3V先启动,后是1.8V,最后上电3.3V,上电过程中,可以保证3.3V没有超过1.8V电源2V的情况。
3.3V电源稳定后晶振工作(采用有源晶振),然后复位信号释放。但有问题的板卡,无法启动。当遇到以上问题时,按板卡上的复位信号,板卡可以正常启动工作(100%成功)。
针对有问题的板卡,使用精密电源供电时,DSP 100% 启动。
红色为rst信号,蓝色为5V输入,绿色为1.3V DSP的电源
精密电源供电,系统正常工作。
开关电源供电,系统正常工作。
开关电源供电,无法启动。