我的开发板输入时钟由100MHz调至62.5MHz之后,修改了mainpll和ddrpll配置
板子在用JTAG时一切正常工作
但是自启动时,发现main函数可以正常运行,但是BIOS起不来
(采用GPIO口不断翻转电平进行的测试)
主函数中的内容为:
EVM_init();
nand6657 = (PLATFORM_DEVICE_info*)malloc(sizeof(int)*50);
if(nand6657)
printf("that is ok");
else
printf("not enough memory");
if(!(nandInit()))
{
printf("init failed");
}
nand6657->width = 8;
nand6657->spare_size = 64;
nand6657->column = 2048;
NandGetDetails(nand6657);
gpioInit();
emifinit();
Hwi_disable();
hwiCreate();
Hwi_enable();
BIOS_start();
还请各位指教