大家好:
最近在做AM335x的时候,移植好了rtl8188eu的驱动,并且也通过wpa_supplicant工具将网络连接上了,但是很奇怪的是,过了一段时间过后,就会出现网卡失去连接的问题,并且在重启之前再也无法连接网络,故此,请教一下各位这种问题如何解决?多谢各位
接下来是我的调试纪录
在运行一段时间后,提示报错

有了这个错误过后,我首先重启了wpa_supplicant服务,但是这个时候就再也无法获取IP了

然后我猜测可能是网卡驱动崩了,所以我又重新插入网卡驱动试一下,当然,事先会把原来的驱动rmmod的

同样获取不到IP,并且网卡检测到没有连接,一直在节能模式进进出出

最后,我觉得可能硬件上不行了吧,就将网卡的电源断开再重新连上(这个是由于我们硬件上设计的时候就有IO控制电源),结果还是不行

所以这里我觉得我已经试过了各种调试了,却也无法定位问题,请教一下各位这里如何来分析这个稳定性到底是如何引起的呢?
下面是我的系统信息:
1、内核版本:v3.2.0
2、wpa_supplicant版本,v2.6
3、rtl8188eu驱动版本:v4.3,下载地址:https://github.com/quickreflex/rtl8188eus.git
4、系统启动log,将在第一条评论给出
5、rtl8188eu的Makefile,在第二条评论给出
谢谢各位来帮我分析一下!!!