This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320VC5509A MCBSP IIS连线图的问题



如题所示,目前正在用5509A作为IIS子设备通过MCBSP与ARM进行语音传输,根据找到的资料,我是按照下图连线的

I2S  Master                                DSP

SCK----------------------------------CLKR

WS-----------------------------------FSR

SDOUT-----------------------------DR

SDINT-------------------------------DX

这个图也是参照文件  SPRA595  TMS320C6000 McBSP:I2S Intterface 做的

但是目前有这么一个问题,DSP输入没有问题,但是DSP没有输出,我不知道是怎么回事儿,因为按照文档上的说明,MCBSP的FSX与CLKX是悬空的,

如果把MCBSP的FSX与FSR一块儿连接到WS上,CLKR与CLKX一块连接到SCK上,DSP倒是有输出,不过录音有问题。

我想请教以下两个问题:第一是这种C6000的接法用在C5000的MCBSP上是否可行,如果不行,C5000有没有相关的参考文档?

第二是如果可行,是不是需要对MCBSP进行特定的配置,如果是,有没有先关的资料或者文档?

谢谢