This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教一个关于OMAPL138的EDMA控制器不工作的问题



你好,最近被一个EDMA相关的问题困扰多时,请各路大侠帮忙分析一下,具体情况如下:

EDMA通过事件触发模式,自动去读取McBSP的DRR里面的数据,刚开始时,EDMA工作是正常的,但是,经过一段短暂的时间(没有什么规律的),突然EDMA就没有进行数据的传输了。出现该现象后,查看McBSP的SPCR寄存器的

RFULL RRDY RRST

三个标记,均为1,说明McBSP是存在数据,并且向EDMA触发了接收事件,但是,EDMA并没有进行数据的读取。

请问该问题应该怎样分析原因,有没有相关的案例或者文档,提供参考一下!谢谢!!!