我们正在使用贵公司的EVM8168开发板,我们按照QUICK START上面的步骤(只在HDMI接口接了显示器,其他接口暂时没用),SW3设置是111010000;插上SD卡,上电启动之后显示器无任何显示信息。后来用串口在PC上也看不到任何信息。我想问下是不是我们操作上问题?
还有就是我们能否在Memory Booting(sd card)之前,在 setup the Booting Device List 之后,能否检测到某些信号有明显的变化,可以确定芯片能正常工作,换句话说,在用SD卡加载内核之前,能否通过串口,能否在超级终端里吸纳是一些启动信息.。十分感谢您的帮助