刚入手的Starter Kit,使用CCS5.2打开StarterWare软件中的gpioCarDetect例程,改变了其中的代码,不再检测是否插入了SD,而是使用软件延时控制LED灯的闪烁。
第1次试验时,可以使用CCS5.2在Debug模式下下载gpioCardDetect.out文件并正确运行,板子上的D4灯闪烁,运行正常。
可是后来再连接板子时,不能在debug模式下下载gpioCardDetect.out程序文件了。
我的操作步骤是:
使用CCS5.2打开gpioCarDetect工程;建立建立Target Configuration File文件AM335xEVMsk.ccxml,并“Test Connection”成功通过;接着点击工具栏中的甲壳虫样式的“Debug”菜单,然后CCS界面如下图所示
从上图可以看出,debug下的图标都是灰色不可用的。
然后等了一会儿就弹出了下面的错误提示对话框:
对于上面的提示,我不能理解,因为我实际已经正确编译并生成了gpioCarDetect.out文件,而且测试可以正常运行(附带生成的gpioCardDetect_ti.bin文件重命名app后和MLO文件放到SD卡后也能够正常启动运行),而且GEL文件也不应该加载*.out文件啊?
请问这是怎么回事,应该如何操作避免这个问题?
修改程序时,我屏蔽了原代码中的输入和中断功能,只保留了GPIO1[6]的输出设置,用于点亮LED。
修改后的主循环的代码为:
while(1)
{
if(LedInvFlag == 0x00)
{
GPIOPinWrite(GPIO_INST_BASE_ADD_LED, GPIO_LED_PIN_NUM, GPIO_PIN_LOW);
for(i=0; i<100; i++)
for(j=0; j<50000; j++){;}
LedInvFlag = 0xaa;
}
else if(LedInvFlag == 0xaa)
{
GPIOPinWrite(GPIO_INST_BASE_ADD_LED, GPIO_LED_PIN_NUM, GPIO_PIN_HIGH);
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<50000;j++){;}
LedInvFlag = 0x00;
}
}