我在uboot 阶段可以识别emmc大小也对,可以在后面的扇区读写,
可以我netboot 起来后,执行dd if=/dev/zero of=$DRIVE bs=4k count=1,fdisk -l /dev/mmcblk1
结果显示:
Disk /dev/mmcblk1: 4 KiB, 4096 bytes, 8 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
只有8个sectors, 为什么会这样?