This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OMAP-L137开发模式



您好,我在一年前使用CCS3.3开发OMAPL137程序,使用DSP/BIOS开发了一个通信系统。当时使用的还是工程样片,就是XOMAPL137。进来想做一些改进和升级,可是发现SDK有些变化。对于需要维护多套处理器或不经常关注TI的人来说,很容易造成困扰,困扰在到底哪种SDK更适合自己,下载流程、安装流程和使用流程是什么。

还有之前使用的库好像都是印度工程师做的,BUG具多,而且印度的网站中国好像上不去,起码教育网上不去。看看有没有可能建立一个中国的代理服务器用于下载TI软件。

  • TI的芯片对应的文档,软件(SDK)的下载网址都在www.ti.com,在右上角搜索框内输入相应的器件型号,即可进入与这个芯片相关的搜索结果页面,对于L137来说,会列出Linux SDK和OMAPL137的产品网页的链接,进入Linux SDK,即可下载SDK;进入产品网页,所有与该芯片相应的官方资料都在这一个页面上提供下载或者下载链接。SDK在产品网页的software & tools部分。

    更新的SDK主要是在Linux kernel版本下有更新,也包括bug的修复,以及更多的demo提供。

    对于产品开发来说,如果满足自己的应用,可以选定一个版本进行开发,而不一定要随着TI的版本升级而升级。

    如果是基于DSP的PSP,升级相对简单,因为你的驱动,代码不涉及版本升级导致的API接口的变动。

  • 您好!如果说教育网下载的问题。

    我建议您用Sogou浏览器,这个可以不用耗费流量,可以直接上国外网,我也一直用。

    有问题:QQ 315676522