This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教一个McASP相关的问题



目前,在OMAPL138上,调试McASP时,遇到一个这样的问题,具体描述如下:

把McASP作为主设备,配置的寄存器如下:

PFUNC : 0x00000000

PDIR : 0xFC008000

AFSRCTL : 0x3

ACLKRCTL : 0xA0

AHCLKRCTL : 0x800E

AFSXCTL : 0x3

ACLKXCTL : 0xE0

AHCLKXCTL : 0x800E

从上面的配置看,我期望的结果是在ACLKX上,获得系统时钟AUXCLK的15分频的时钟,但是,实际结果是没有分频的AUXCLK时钟,感觉就是AHCLKXCTL 寄存器没有起到相应的作用一样的,不知道上面的配置是否存在漏洞,还是技术手册上的哪个细节我没有注意到?有使用McASP作为主设备的例子,提供一下参考参考的吗?或者还可以参考哪些文档资料?谢谢!