大家好,我的开发板是TMDSIDK574,通过USB JTAG连接到windows 10笔记本,软件是CCS6.2和PSDK am57xx 5.1.0.11(官网下载的ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-05.01.00.11-Windows-x86-Install.exe,安装后进行了update)。
现在的问题是创建“Target Configuration”时,安装手册的说明,选择了“Ti XDS 100v2 USB Debug Probe——0/CortexA15_0”连接,但在“Board or Device”中,找不到AM5748,只有AM5718和AM5728,即便选择AM5728。请问,如何才能让我的CCS 识别AM5748EVM?谢谢