你好 各位专家及DSP开发同仁:
我有以下问题 劳烦解决
我现在是用的CI2EVMBOC将两块6678仿真板连接起来了,并且调通了相互之间的SRIO通信,现在就是有个问题,当其中一块DSP的程序(.out)需要修改重新加载时(LOAD),两块板子必须同时断电再加载,才能保证SRIO正常通信。这样,当以后开发使用SRIO的比较大的系统时,岂不是只要程序稍微有修改,重新编译加载,所有相关联的板子都得断电重加载,这样的调试极为困难。以前的6455和6474不存在这样的问题。
现在就是6678的板对板模式的SRIO和网络有这样的问题(我是把所以外设驱动写在一起,形成一个通用的工程文件),需要重新加载程序时,必须断电重启,其它外设比如IPC,UART则没有这样的现象,不断电和程序不抛费的情况下可以反复加载。
我的问题可能具有共性,请解答,谢谢。