问题:想问怎样才能使用c2000 Gang 加解密?
以下是个人【解密】尝试:
1. 使用【Secure Device】 from code 加密后,再点GO烧录时显示ERROR 23:MCU device init failed
2. 保持Open Code File中的文件不变,尝试将XRSN接地再点GO烧录,显示ERROR 66:CSM unlock error failed
3. 在Secure Device中点Save Defined Password,同时将密码文件中最后一段改为CodeFile中的密码,然后Open Password File打开刚保存的密码文件,重复第2步,结果一样ERROR 66
4.Open Password File 打开hex文件(和Code File一样的Hex文件),重复第二步,结果一样ERROR 66,没解密成功