This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320DM368



你好,我想问一下关于TMS320DM368的一些问题:
1.压缩输出码流最大最小多少?
2.支持最大的分辨率是多少,帧率最大支持多少?
3.附件中编码代码中的库具体实现编解码中的哪些功能,请您最好具体告诉我一下,以便我之后在你们代码基础上修改.
4.附件中编码代码中是支持多种分辨率,输出码率吗?如果是,需要在哪配置参数啥的?
注:附件文件是你们官网例程文件dm365_h264enc_01_10_00_09_production的H.264压缩编码。
  • user5896537 说:
    1.压缩输出码流最大最小多少?

    软件上没有做硬性限制,输出码流的码率会基于码流控制算法在一段时间内尽量靠近目标码率。

    user5896537 说:
    2.支持最大的分辨率是多少,帧率最大支持多少?

    在你下载的软件包里面有相关数据手册,里面有最大分辨率的支持信息。

    Supports resolutions up to 4096x4096 in
    Platinum mode and 2048x2048 in Version
    1.1 backward compatible mode.

    最大帧率没有硬性限制,但实际帧率和硬件处理能力有关系。

    user5896537 说:
    3.附件中编码代码中的库具体实现编解码中的哪些功能,请您最好具体告诉我一下,以便我之后在你们代码基础上修改.
    4.附件中编码代码中是支持多种分辨率,输出码率吗?如果是,需要在哪配置参数啥的?

    你说的是包里的参考例程么?如果是,请参考例程的配置文件里面的具体配置信息。结合包里的user guide看看。