This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TIMER2 定时器使用异常

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

TIMER2 定时器  分别先后是在stareware (boot程序)与 sysbios(app程序)中使用。

1. boot中使用timer2,是用来等待3s:
    首先是在stareware中作为定时器使用,参考stareware中的demo TIMER使用,具体实现代码如下:


    // 配置 定时器 / 计数器 2 为 64 位模式
    TimerConfigure(SOC_TMR_2_REGS, TMR_CFG_64BIT_CLK_INT);

    // 设置周期
    TimerPeriodSet(SOC_TMR_2_REGS, TMR_TIMER12, 0x28c50300);
    TimerPeriodSet(SOC_TMR_2_REGS, TMR_TIMER34, 0);

    // 使能 定时器 / 计数器 2

    TimerEnable(SOC_TMR_2_REGS, TMR_TIMER12, TMR_ENABLE_CONT);
   
    boot使用后,马上跳转至读取APP程序,在DDR2中运行;
2.  APP中,使用timer2作为,ms定时器产生一个中断:
   使用timer_create(timer2, timer2_hwi,timer_para)接口;
    timer_para->arg = 1;
   timer_para->extfreq.hi = 0;
   timer_para->extfreq.lo = 0;
   timer_para->period =1000*500 ;
   timer_para->periodtype = 0;
   timer_para->runmode = 0;
   timer_para->startmode = 0;
 
   但是遇到的问题是,没有产生定时器中断,是不是在boot中使用了定时器, 需要进行定时器初始化?
   如何完全初始化定时器?