delay()函数延迟分别在stareware和sysbios下,使用CCS烧录到nandflash中(block1开始),实际延迟时间不一致,差异较大。
同样的延迟函数代码:
void delay(n)
{
while(n - - > 0u);
}
同样的aisgen配置文件: 期望CPU 是456M




1. 在stareware下
uartinit();
delay(7654321); // 实际延迟时间为1,812ms
*******
2. 在sysbios下
uartinit();
delay(7654321); // 实际延迟时间为0.846ms
*******
从现象上看,在sysbios下延迟时间是对的,在stareware下延迟时间是错的,似乎不是 CPU 为 456M;