小弟新入手6678开发板,仿真的时候发现 load完程序之后,程序不运行的情况下,通过 Memory Brower 观察 0x80000000开始的这段地址,并点击持续刷新功能,发现ddr中的数据总是不断的更新数值,这是什么原因造成的?
给位高手帮忙解释一下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
小弟新入手6678开发板,仿真的时候发现 load完程序之后,程序不运行的情况下,通过 Memory Brower 观察 0x80000000开始的这段地址,并点击持续刷新功能,发现ddr中的数据总是不断的更新数值,这是什么原因造成的?
给位高手帮忙解释一下
谢谢 楼上两位的解答 应该是ddr没有初始化的问题
我如果直接运行 nandwriter 或者 norwriter之类的工程,我的ddr是得不到初始化的,后来我随便运行了一下另外一个例程(srioboot_ddrinit_evm6678l,或者是论坛里面的 SRIO例程)之后ddr的数据就稳定了
奇怪的是 我发现 srioboot_ddrinit_evm6678l 和 nandwriter norwriter 在main函数里面都有 相同的ddr初始化代码,可为什么这两个writer中的初始化就是起不到作用呢?