您好,求助个DM8168的问题:
我们公司有几款视频会议产品一直用的是DM8168,产品上市之后市场一直有断断续续反馈突然黑屏或者没有声音的问题,概率有高有低,并且问题跟随CPU走。
我们研发初步定位是VPSSM3或者DSP挂死,然后又对故障机器重新做了DDR leveling,内存负载测试都没有问题,最后又加上了AVS调压策略,问题仍然存在。
想请教下还有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,求助个DM8168的问题:
我们公司有几款视频会议产品一直用的是DM8168,产品上市之后市场一直有断断续续反馈突然黑屏或者没有声音的问题,概率有高有低,并且问题跟随CPU走。
我们研发初步定位是VPSSM3或者DSP挂死,然后又对故障机器重新做了DDR leveling,内存负载测试都没有问题,最后又加上了AVS调压策略,问题仍然存在。
想请教下还有什么建议吗?
最近在搞一个公司的项目,主板上有主、从两个DM8167,这两个CPU的3.3V、1.5V、1.0V等等电压都是共用的相同的电源,然后在后面公司拷机的过程中发现主CPU和从CPU都有一定概率挂掉,由于我目前没有复现出主CPU死机的现象,故现在以从CPU死机的情况描述一下具体情况:CPU不开启编码的话拷机不会死机,如果打开编码功能(编码后数据直接丢掉,未做任何其他处理),在拷机运行过程中会突然死掉,串口抓打印信息显示死机前没有任何异常打印输出,死机后串口不再工作无法再输出信息,然后使用CCS5.5和SEED-XDS560v2连接,发现连接A8核提示设备无反应、连接DSP核提示能找到设备但是会报错,想求助大神帮忙分析一下这种会是什么原因造成的,还想问一下怎么才能用CCS5.5和SEED-XDS560v2查看CPU具体运行到哪一个模块死掉的?希望大神帮帮忙,万分感谢
这是我发的求助帖,里面有JTAG连接报错的信息截图