小弟新入手6678 之前也没有玩过 64系列。看到论坛里面的各种 bootloader的问题 看得有点晕
麻烦哪位大侠能给我科普一下
1、正常情况下有几个文件要烧写,分别烧写在哪里,各自是做什么用的?
2、应用程序仿真通过之后,在debug模式下生成的 myapp.out 需要转化后才能烧写进flash中吗?
问题比较初级,望各位大侠多多指点
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
小弟新入手6678 之前也没有玩过 64系列。看到论坛里面的各种 bootloader的问题 看得有点晕
麻烦哪位大侠能给我科普一下
1、正常情况下有几个文件要烧写,分别烧写在哪里,各自是做什么用的?
2、应用程序仿真通过之后,在debug模式下生成的 myapp.out 需要转化后才能烧写进flash中吗?
问题比较初级,望各位大侠多多指点
Andy 你好
我这两天 按照 http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/p/13433/45498.aspx#45498 这个帖子中实验了一下,用HEX6X.exe、b2ccs.exe、 ccs2bin.exe 最终生成的 .bin 文件,发现还是启动不了,只能看到不停的出现 IBL: Booting from NAND 或者 nor 。
并且如果我在开发板中的nand或者 nor flash中烧写了开发板自带的 .bin 文件就能启动。
我想烧写的是例程中的 platform_test_evmc6678l 是不是这程序中的cmd文件必须进行修改,并且在release模式下进行编译后的 .out 才能按照 http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/p/13433/45498.aspx#45498 贴中提到的方式进行烧写呢
如果cmd文件需要修改,应该如何修改?方便给个例程或者修改好的CMD文件吗?谢谢