This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

想把.text 放到 DDR 里面,如果不用gel文件,load两次是否可以?



如题。在不用gel文件的情况下, 如果在程序里对DDR进行初始化,load两次 ,可不可以保证程序的正常运行?

  • 如果板子不掉电的话,应该可以,您可以试一下。

    不过既然在程序能对DDR进行正确的初始化,那在GEL文件应该也可以,不要load两次的操作。
  • 您好。我现在手头的工程 之前 的师兄是在程序里完成了 对 主频 和 时钟频率、外设等的初始化。因此没有使用gel文件。我现在想用gel文件去初始化DDR,现在遇到的问题是 调试后可以进入main函数,但是不能restart,一旦restart 没办法进入main函数了。请问一般怎么来判断 DDR初始化完成了呢?我是按照你们官网提供的那个excel配置的SDCR SDRCR 等5个寄存器
  • 写进去和读出来的数据做比对来判断。