This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于6727 emif接口扩展问题。



 1个6727,EMIf接口上挂载1个SDRAM(32MB),1个Nor Flash,还想挂载一个FPGA。

但是6727上只有两个片选信号(CS0、CS2)。      

  我应该使用什么方法,才能将FPGA连接到DSP的emif接口上,并且,DSP在emif接口的读写操作时,3个外设不会相互冲突呢?       FPGA需要16KB左右的空间, SDRAM(32MB),Flash(2M), emif数据总线宽度为16bit(2个字节)。

我想出来一个方法,就是使用FPGA进行空间的分化,主要是将CS2空间进行分化。框图如照片所示。

我的想法是:当GPIO_CS无效时,FPGA的CS_OUT信号跟随DSP的CS2信号变化;这样DSP可以正常方位FLASH的空间(0x9000_0000)

                     当GPIO_CS有效时,FPGA的CS_OUT信号始终无效;此时DSP访问的就是FPGA内部的空间,地址也是从0x9000 0000开始。

FLASH的高地址,由GPIO进行控制。

我感觉这样是可以的。但是我又遇到一个问题。

那就是:FLASH的访问需要进行控制,原因就是高地址由GPIO控制的,但是,程序在执行的过程中,如何知道FLASH的高地址需要修改了呢?