大家好,现象如下:
1.通过仿真器单步调试,关闭rtc寄存器保护,即写完kick0和kick1时,查看寄存器值时,报错“trouble reading memory block at 0x1c23000...”这个地址是rtc的基址。感觉“write protect disable ”没有成功。
2.rtc的电共用cvdd 1.2v,测量32.768k晶振出脚峰峰值1.5v,入脚峰峰值700mv。
3.单步调试写完kick后直接写swreset则程序执行直接报错“error-1034@0x400,data bus is not ready”
4.请问这个现象跟上电或者程序语句的位置有什么关系,目前rtc配置语句放在clock配置之后,其他中断配置和外设配置之前,还有什么需要注意的地方?谢谢指点