刚接触 C6678这款芯片,因为产品需要从SPI外挂NOR FLASH启动程序,在学习SPIBOOT的相关知识,对以下两个问题没有搞清楚:
1 DSP上电启动后会根据RBL直接跳转到外挂FLASH起始地址执行吗?
2 SPIBOOT的参数引导表和程序引导表怎么合成在一起烧写到FLASH中,参数引导表的格式弄明白了,但是参数引导表怎么和应用程序合在一起,没明白;或者参数引导表是直接烧写到FLASH的起始地址吗?这些疑问都没弄明白。
所以想请教下,有没有RBL的源代码可以参考,了解怎么引导SPI FLASH中的代码的,有没有单核或多核的应用程序完成SPIboot的例程可以参考,求助大家!