电源模块:参照C6657评估板的原理图,想做一下修改,不知是否可行。1、去除SmartReflex模块,直接给DSP的核心电压供一个稳定电压,电压值是1.0v ;2、6657评估板上的初始电压是12v的,我想修改成5V供电。
时钟模块:6657评估板上,时钟芯片CDCE62005上的SPI相关接口,连接到 FPGA上,由FPGA提供时钟及控制等,这部分可以修改么?就是脱离FPGA控制。改换其他连接。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电源模块:参照C6657评估板的原理图,想做一下修改,不知是否可行。1、去除SmartReflex模块,直接给DSP的核心电压供一个稳定电压,电压值是1.0v ;2、6657评估板上的初始电压是12v的,我想修改成5V供电。
时钟模块:6657评估板上,时钟芯片CDCE62005上的SPI相关接口,连接到 FPGA上,由FPGA提供时钟及控制等,这部分可以修改么?就是脱离FPGA控制。改换其他连接。
LZ我遇到了类似的问题,我用的是TMS320C6657,自己做的板子,连接的时候报错:
IcePick_D: Error connecting to the target: (Error -180 @ 0x0) The controller has detected a target power loss. The user must turn-on or connect the power supply for the target. (Emulation package 5.0.747.0)
查过连接器,连官方的开发板EVM6657没问题;
查晶振,有时钟;
查电源,没有全面查,基本上是对的。。。
感觉上跟电源的关系很大,我没用采用EVM6657的smartreflex电源方案,自己选用电源芯片。
不知道LZ做得怎么样,有没有可能提供其他思路?
你好,
我后来改选芯片,没有做6654 改做6670了。我用了smartreflex,上电各种的调试都没有问题。没用smart的我也调试过:主电源恒定设置为1.1v(抖动范围最高值),上电没得问题。我看最近的勘误表说初始是要设置为最高值。 还有一点就是各个电压的时序,时序有问题则会出错,包括时钟的时序。 有一次我的时钟芯片烧坏了,上电就是上不起,觉得很不可理解,但是替换了时钟芯片上电就正常了。 电源的话每路都要检查精确,上电电压不正常会烧坏芯片,我就因为上电不完全,有一块i芯片坏掉了。希望能给你帮助。关于时钟,你如果直接用晶振,能满足抖动要求么?
您好 我现在做做6654 的板子 现在有两个 疑问
1:是否可以不用 smartreflex? 不用的话 能接1.0V吗 还是必须姐1.1V;
2.C6654 内部时钟一定要跑800M吗?能不能跑500M的时钟,这样功耗会不会可以降低一些?时钟速率低的话 异步串口之类的 速率会不会发生时序不对的情况?
麻烦解答了 。着急。